我已经查看了 TPS26600的数据表和关于如何在输入反极性期间处理 FLTn 和 IMON 输出的应用报告 SLVA934A。 但我认为关于 SLVA934A 报告中的最后一条注释尚不清楚、该报告中说
"建议的解决方法不需要使用阻断二极管或限流电阻器
对于生产日期代码值为≥2013的器件。 仅当器件的生产日期代码值为
< 2013。
器件的生产日期代码可在器件的封装标签上找到。"
我器件上的生产日期代码(我想)是37TG4、其中 G4更小并带下划线。 根据我读取的生产日期代码解码、是2023、第7个月和批次代码 T 或 TG4。 这是一个非常新的器件。
我通过100k 将 FLTn 上拉至3.3V。 它目前不提供任何信息、但在我的设计完成后、它会提供微控制器的 GPIO。 我没有建议的100k 串联电阻。
我将 IMON 信号通过一个21.5k 电阻连接到 RTN。 其输出将馈送到微控制器的 ADC 输入。 我没有建议的100k 串联电阻。
正如数据表中指定的那样、我没有将 RTN 网络连接到系统接地的任何位置。 它是自己连接的岛屿。
如果我向输入端施加-12V 的电压、IMON 网络上会有-0.8V 的电压、8mA 就会从外部电源流出。 如果我向输入施加-15V、可以看到-0.88V 和19mA 从外部电源流出。 我很紧张地测试较高的负电压、有生锈的风险;我的设计完成后需要能够耐受-34V 电压。 从应用手册中的陈述来看、我预计不会需要推荐的串联电阻器。
我缺少什么或误解?