This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:实用程序 BMS

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288935/bq51050b-utility-bms

器件型号:BQ51050B

大家好、

我使用 BQ51050B 为电路中的1300mA 3.7V 锂聚合物电池充电。 Lipo 蓄电池配有 PCM。
为了保证安全、我想添加一个 BMS、但我不知道 BQ51050B 是否已经具有此功能。

如果不是、应该并联添加 BMS、还是直接在 BQ51050B 之前添加到电池输出端?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、BQ51050B 不具有 BMS 功能、如果需要、可以在外部添加该功能。