This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:短路保护

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289388/tps548d22-short-circuit-protection

器件型号:TPS548D22

您好、

您是否可以将 TPS548D22短路测试波形共享为参考?  

客户测量的 OCP 行为看起来是什么。 我们预计 Vo 将立即降至0。 虽然他们使用电子负载、但他们使用多根并联的粗导线。  

如果波形符合预期、能否让您查看并评论? 或者建议测试短路的正确方法?  

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    除了过流保护之外、TPS548D22也没有"短路保护"。

    当输出负载重时、SW 引脚上的电感器电流受到过流保护的限制、以防止电流过大。  负载脉冲期间出现的电压为 Vo = Rload x IOCP

    TPS548D22将继续生成 OCP 电流、直到欠压保护(UVP)在1ms 的 UVP 延迟后终止开关。