This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:充电期间 BQ25798 EMI 故障

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289452/bq25798-bq25798-emi-failure-during-charging

器件型号:BQ25798

大家好、

我们在设计中使用了 BQ25798RQMR 电池管理 IC。 我们面临充电期间的 EMI 故障。 以下是所有条件、

1)我们已将充电电流设置为500mA。

2)我们看到 EMI 故障、仅在充电期间出现、故障发生在130MHz。

请帮我解决上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muralikrishna:

    您是否尝试将开关频率降至750kHz?  如果这样不起作用、假设您遵循下面的数据表建议布局(尤其是 IC 顶部的小 C1和 C2并连接到 IC GND)、那么下一步是在 SWx 和 GND 之间添加一个缓冲器。  缓冲器的大小必须根据 PCB 上的经验测量值确定。

    此致、

    杰夫