This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:性能审查和故障排除

Guru**** 2412150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282725/lm25116-performance-review-and-troubleshooting

器件型号:LM25116
您好
对于我们配置为20V/5A 输出的 LM25116降压稳压器、我有一些疑问。


输入电压:21V 至29.4V
输出电压:20V/5A
22uH 电感器和82kHz Fsw

1.目前调节保持在良好的20V ,但我们正在遇到的问题是,我的板不能快速斜升到5A 的负载。 当我提供0至5A 的负载阶跃并且负载大部分时间保持在20V/0A 时、它具有很大的滞后。 当我将负载从4A 逐渐增加到5A 时、没有任何问题、但在负载阶跃期间、不会上升。 我已根据数据表中给出的计算选择了斜坡、并且保留了 Rsense、使得连续电流设置为9A。 此外、我添加了一个15ms 的软启动、这也没有帮助。 您能建议以任何方式解决该问题吗?

电感器升温至大约70度。 C (比环境高40度)、这是因为我以5A 电流运行负载2-3分钟。 这是预期结果吗? 这是磁芯损耗吗?我应该换一个电感器吗? 目前、电感器饱和电流为9A、DCR 为37m Ω(电感器器件型号:(TMPC 1265HPV-220MG-D)

请深入研究这一问题并提出可行的解决方案。 如果需要、我可以在私人聊天中附加原理图和 PCB 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    1.我认为 PWM 的运行受到轻负载到重负载转换期间最大占空比限制的限制、因为 VIN 接近 VOUT。 您能检查一下吗?  

    此外、请使用快速入门计算器并检查您的组件选择、尤其是 Rramp 和 cramp 值。

    请测量斜坡处的峰值电压。  

    2. DCR 损耗为~ 1W,现在这已经足够加热您的电感器了。  

    - EL

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.Ya 将检查并返回给您

    我使用了快速入门中的值。 另一个观察结果是、当我使用 Rramp 时、我的电流限制每次都达到2.5A。 因此我最终使 Rramp 焊盘保持打开状态。 我不明白为什么会发生这种情况。

    目前、板上仅填充了斜坡。  

    2.使用较低的 DCR 电感器是我唯一的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    我使用电感器制造商的工具来找到可以使用的最佳电感器。 请参阅  https://www.coilcraft.com/en-us/tools/power-inductor-finder/#/search

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了快速启动中的值。 另一个观察结果是、当我使用 Rramp 时、我的电流限制每次都达到2.5A。 因此我最终使 Rramp 焊盘保持打开状态。 我不明白为什么会发生这种情况。

    目前、板上仅填充了斜坡。  

    [/报价]

    您可以记录一下并检查是否有我可以做的事情吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    请分享您的论文和完成的快速入门我的评论。 如果您需要,请在这里留下您的电子邮件,然后我们将通过电子邮件与您联系。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,我在 私人猫共享这些文件。 请检查并告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法向您发送文本请求。 请在 noel@revogreen.in 上对我执行 Ping 操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送电子邮件、请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该主题。 使该离线。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL:
    请再次检查电子邮件。 我在那里为您提供了最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 回复了您的电子邮件
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、
    我又为同一个稳压器制造了一个板。 大家还能回顾一下吗? 我现在将通过电子邮件与您共享文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回复您的电子邮件
    - EL