This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288636/bq24171-bq24171

器件型号:BQ24171

 对于 BQ24171充电器电路设计、我有一些疑问。

问题1: 在同一应用电路中、电路中添加了一个 N 通道反向阻断 FET、其源极引脚连接到 ACFET 的源极。 它如何阻止反极性? 由于两个 FET 的驱动电压被认为是 CMSRC +6V。 除非向栅极提供低驱动信号、否则它将完全开启。您能否说明它如何用作 RBFET?

问题2. ACDRV 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    反向阻断 FET 由输出为 ACDRV 的电荷泵驱动。  如果从 OVPSET 的电阻分压器检测到的输入电压位于每个电阻分压器的欠压和过压窗口内、ACDRV 会向栅极的 FET 输出 CMSRC+6V 以将其打开。  否则、FET 会关断、且其体二极管会防止反向电流从电池流回输入端、从而实现反向阻断。

    此致、

    杰夫