This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3000W 隔离式 SMPS 参考设计

Guru**** 2386490 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28951, PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287202/3000w-isolated-smps-reference-design

主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28951PMP8740

大家好!

我想为工业应用设计3000W 隔离式 SMPS。 规格交流 100 至265V、直流 40V/60A 。 请分享参考设计和技术文档。

此致、

威克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    针对此功率级别的设计、您将需要一个 PFC 前端。  您可以考虑使用 UCC28070 PFC 控制器进行具有交错 PFC 的设计。

    交错式 PFC 为您带来 分布式电源带来的更高效率优势 ;同时、可消除输入和输出电感器纹波电流、从而降低输入输出电容器 RMS 电流。  以下链接将为您提供一份应用手册、该应用手册介绍了在交错 PFC 中使用 UCC28070的分步设计过程。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua479

    至于直流到直流 降压转换器、您可以考虑使用 UCC28951来使用移相全桥(PSFB)。  以下链接将带您进入应用手册、该应用手册介绍了 使用 UCC28951的 PSFB 的分步设计过程。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    您可能还会考虑浏览 TI 的参考设计库、您可以在以下链接找到该库。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    访问此链接后、您将在搜索引擎中输入您的输入和输出功率要求、搜索引擎将找到与您的电源要求接近的设计。  这些设计将包含原理图、物料清单、光绘文件和测试文档。  您可能会发现、开始使用这些设计将有助于加快您的设计过程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 我不值得一提的是、此设计必须有助于在保持恒定电流水平的同时提供1V-40V 可变电压输出。 在这种情况下、 必须 进行哪些设计更新。 请参考。

    此致、

    威克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于直流/直流转换器、一个良好的设计目标是输入和输出电压变化在3比1之间。  在用于电池充电的 USB 设计中、他们会尝试在4至1的范围内控制输出电压。   如果输出电压大于4比1、将开始进入占空比限制。

    借助此宽输出电压范围、您是否真的需要将输出电压控制在40比1之间?  

    对于此设计、您的终端应用是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最终应用是将该设计用于负载将变化的特定电解工艺、目标是在保持恒定电流的同时提供一个设定的电压。 因此、该系统必须包含恒压模式和恒流模式。 最大功率输出为3kW。

    如您所述、3:1的变化就足够了、因为它处于我需要的电压范围内。 感谢您对变体目标的深入了解。  

    请参阅本设计的基准。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供一个采用恒定电流/恒定电压控制的2kW 电池充电参考设计。

    我认为此设计与您根据应用进行设计时所需的设计类似。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

    以下链接将为您带来一份应用手册、其中回顾了 PMP8740参考设计的设计流程。  我相信这些信息会对您的设计过程有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup348

    此致、