请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2662 尊敬的 TI 团队:
在测试有关电子保险丝 IC TPS26620DRCR 的输入极性保护功能时遇到问题
1、 输入负电源25V ,但电源显示电压3.12V,电流1.799A(限流设为1.8A ), 通常显示为25V,0A,
您能帮助确认问题是什么吗?

2、原理图如下、有问题可以帮忙检查

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
在测试有关电子保险丝 IC TPS26620DRCR 的输入极性保护功能时遇到问题
1、 输入负电源25V ,但电源显示电压3.12V,电流1.799A(限流设为1.8A ), 通常显示为25V,0A,
您能帮助确认问题是什么吗?

2、原理图如下、有问题可以帮忙检查