This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:纹波电压测量

Guru**** 2518370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289294/tps628502-q1-ripple-voltage-measurement

器件型号:TPS628502-Q1

团队、您好!

美好的一天

我们 在设计中使用 TPS628502-Q1器件进行3.3V 到1.2V 的转换。 我们要求输出电压纹波应小于6mV。 但在 DSO 中进行测量时、输出电容器上的纹波电压大约为12mV pk 至 pk。 可以提供有关如何改善输出纹波电压的任何反馈或建议。

我们的设计考虑了以下参数:

1.输入电压= 3.3V

2.输出电压= 1.2V

3. Cin = 4.7 uF (2个编号)+ 0.1 uF (1个编号)

4. MODE 引脚连接至 VCC

5.COMP/FSET 引脚直接连接至 GND

6. cout = 22 μ F (2个节点) + 0.1uF (1个)

7. Rfb1 = 10千欧且 Rfb2 = 10千欧、Cff = 10pF

 

让我们知道如何将纹波电压提高到6mV 或更低。

谢谢、此致

苏百利 Pradhane2e.ti.com/.../Ripple-Voltage-Test_5F00_1.2V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subham、您好!

    可以尝试增加输出电容来改善纹波。

    另一种方法是要求严格、您可以使用铁氧体磁珠的第二级输出 LC 滤波器。

    本应用手册可以帮助您:www.ti.com/.../slyt837.pdf

    谢谢。

    法尔海恩