This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:关于输出功率额定值

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280415/lm5143-regarding-output-power-ratings

器件型号:LM5143

您好!

我查看了 LM5143数据表、特别是设计3中的数据表、其中双相的参数设置为 t Vout=5V、Iout=50A。  

输出电流 Iout=50A 的情况下配置 Vout=13.5V 是否可行、ASIC 是否会在这些指定条件下可靠运行  

输出参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhao:

    50A 示例仅适用于50A 瞬变。  

    热限值为35A、尝试连续50A 将导致 MOSFET 和电感器严重发热。

    对于连续50A、我建议采用一个四相设计、使用2个 LM5143。

    请参阅图9-10。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥兰多!

    如果我们希望将此 ASIC (LM5143) 用于36V 的最大输入电压和14V 的输出电压(Iout 为40A、每相20A)。

    我们提出问题的原因 是、根据   产品详细信息的建议、Iout 为100A

    是否可以从每个相位持续获取20A 的 电流,当然考虑到 MOSFET 和电感器的发热。

    如果您有40A 的参考设计,请与我们分享。

    此致、

    A·萨尔维   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过散热或风扇冷却、每相可实现20A 连续电流。

    如果可以冷却电感器和 MOSFET、您可以使用数据表中的50A 示例。

    -奥兰多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的奥兰多,

    感谢 您的 支持。  

    -Anish