This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:产品推荐查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS1H200A-Q1, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287587/tps2640-product-recommendation-inquiry

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件: TPS1H200A-Q1TPS2595

您好!

我的客户正在寻找能够限制浪涌电流的产品。

在12.5V/2.1A 模块的初级侧(电源连接器)上测得的浪涌电流如下。

他们希望将大约18A 的浪涌电流限制在大约3-4A。  因此、他们正在考虑使用 TPS1H200A-Q1或 TPS2640。

这些产品是否适合其用途?

如果有更适合客户所需功能的产品、请推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    请查看 TPS2595、因为应用电压为12.5V

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 TPS2595。
    是否具有与 TPS2640类似的"热插拔和浪涌电流控制"功能?

    该功能是否负责控制热插拔操作期间输入引脚产生的浪涌电流?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    TPS2595具有 "热插拔和浪涌电流控制"功能、并且能够管理 热插拔操作期间产生的浪涌电流

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    运行"热插拔"时、Vin 引脚上的浪涌电流限制量是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    浪涌电流可由输出转换率通过适当的 Cdvdt 电容器来控制、如下所示。

    请使用 TPS2595设计工具 https://www.ti.com/tool/download/SLVC704 进行计算、

    此致、

    勒凯什