This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:VIN 电压

Guru**** 2532870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289000/tps25947-vin-voltage

器件型号:TPS25947

您好!

我们将完成一个在同一电路板上使用多个 TPS259474ARPWM 的项目、其中一个 TPS259474ARPWM 连接到太阳能电池板。

在连接到太阳能电池板的情况下、我们希望 TPS259474ARPWR 防止反极性(太阳能电池板连接错误)、防止反向电流阻断、并具有太阳能电池板电流的近似测量值。

太阳能电池板存在22V 的开路电压、因此如果太阳能电池板连接错误且极性相反、TPS259474ARPWR 将施加-22V。

该数据表指出、

器件可在输入端处理的最低负电压限制为-15V 或 VOUT–21V、以较高者为准。


但是、我们很难理解什么是(Vout-21)、当太阳能电池板以反极性连接时。


我们知道、在这种情况下、Vout 等于零伏、因此 TPS259474ARPWR 支持 21伏 。 是这样吗?

如果是这种情况、当太阳能电池板连接错误且电压为22V 时会发生什么情况、TPS259474ARPWR 是否会不可逆地损坏?

在这种特殊情况下、我们如何保护 TPS259474ARPWR?

我们欢迎您提出建议。

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    -15V 是最大可能值。 因此、当 VOUT = 0时、VIN 可安全地达到-15V。  您需要使用 TVS 二极管将-22V 钳位到-15V 以下。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。

    此致

    何塞