This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:TPS629206

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62050, TPS62745, TPS62125, TPS62840, TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287621/tps629206-tps629206

器件型号:TPS629206
主题中讨论的其他器件:TPS62745TPS62125TPS62840TPS62150、TPS62050

大家好、我需要一个输入电压为3.3 - 6.5 V、输出电压为3.3 V 的稳定器、适用于电池供电的器件。 在 PFM 模式下、0 µA、10 µA 的负载电流下的输入端电流是多少。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我在‘ll 的 EVM 上查看它并明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这里附上了基准测试的结果。

    Iout=0uA、Vout=3.3V
    输入电压 输入电流/μ A
    6.5 14.8
    6 15.5
    5.5 16.5
    5 17.7
    4.5 19.1
    4 21.1
    3.9 22.2
    3.8 2896
    3.7 2507
    3.6 2123
    3.5 1744
    3.4 1377
    3.3 1061
    Iout=10uA、Vout=3.3V
    输入电压 输入电流/μ A
    6.5 23.1
    6 24.4
    5.5 26.2
    5 28.3
    4.5 31.1
    4 34.4
    3.9 36.3
    3.8 2908
    3.7 2518
    3.6 2135
    3.5 1756年
    3.4 1391
    3.3 1074

    您可以看到、当输入电压接近3.8V 时、输入电流会增加到与2mA 一样高、因为该器件会以高占空比进入 FCCM。

    如果您对输入电流有严格的要求、TPS62745/TPS62125可能更合适。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Athos! 非常感谢您提供的详细信息! 遗憾的是、TPS62745/TPS62125具有不足的负载电流(300 mA)。 器件必须提供至少为600 mA 的负载电流。 我当时正在查看 tps62840。 在0 µA 和10 µA 的负载电流下、该器件的输入电流是多少? 此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TPS62840属于另一个团队、我将为这些数据支持循环使用它们。

    与此同时、您可以考虑 TPS62150/TPS62050。  

    当 TPS62150进入100%占空比模式时、其输出电流为0uA、最大输入电流为785uA、而 TPS62050为483uA。

    TPS62150
    输入电压 IIN (uA)
    3.5 21.6
    3.4 21.6
    3.31 21.6
    3.3 785
    3.4 785
    3.45 785
    3.46 21.6

    TPS62050
    3.4 25
    3.35 25
    3.34 467
    3.24 483
    3.39 471
    3.4 25
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    您能否向我提供您希望了解 TPS62840的输入电流的所需 Vin 范围、以及您是否还能确认 Vout = 3.3V

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moheddin、

    输入电压范围3.3V - 6.5V、输出电压3.3V  0 µA 和10 µA 的负载电流为多少时、TPS62840的输入电流是多少?

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    请在下面查找 Vout = 3.3V 的数据

    输入电压

    输出电流

    输入电流

    3.3

    1.00E-07

    2.32E-07

    3.3

    1.26E-07

    2.60E-07

    3.3

    1.59E-07

    2.94E-07

    3.3

    2.00E-07

    3.30E-07

    3.3

    2.51E-07

    3.86E-07

    3.3

    3.16E-07

    4.48E-07

    3.3

    3.98E-07

    5.34E-07

    3.3

    5.01E-07

    6.30E-07

    3.3

    6.31E-07

    7.66E-07

    3.3

    7.94E-07

    9.29E-07

    3.3

    1.00E-06

    1.13E-06

    3.3

    1.26E-06

    1.39E-06

    3.3

    1.58E-06

    1.71E-06

    3.3

    2.00E-06

    2.12E-06

    3.3

    2.51E-06

    2.65E-06

    3.3

    3.16E-06

    3.30E-06

    3.3

    3.98E-06

    4.12E-06

    3.3

    5.01E-06

    5.14E-06

    3.3

    6.31E-06

    6.44E-06

    3.3

    7.94E-06

    8.08E-06

    3.3

    1.00E-05

    1.01E-05

    输入电压

    输出电流

    输入电流

    4

    1.00E-07

    1.77E-07

    4

    1.26E-07

    1.99E-07

    4

    1.59E-07

    2.31E-07

    4

    2.00E-07

    2.66E-07

    4

    2.51E-07

    3.14E-07

    4

    3.16E-07

    3.76E-07

    4

    3.98E-07

    4.51E-07

    4

    5.01E-07

    5.46E-07

    4

    6.31E-07

    6.66E-07

    4

    7.94E-07

    8.17E-07

    4

    1.00E-06

    1.01E-06

    4

    1.26E-06

    1.25E-06

    4

    1.58E-06

    1.55E-06

    4

    2.00E-06

    1.93E-06

    4

    2.51E-06

    2.41E-06

    4

    3.16E-06

    3.01E-06

    4

    3.98E-06

    3.77E-06

    4

    5.01E-06

    4.73E-06

    4

    6.31E-06

    5.93E-06

    4

    7.94E-06

    7.45E-06

    4

    1.00E-05

    9.36E-06

    输入电压

    输出电流

    输入电流

    5

    1.00E-07

    1.49E-07

    5

    1.26E-07

    1.71E-07

    5

    1.59E-07

    1.94E-07

    5

    2.00E-07

    2.20E-07

    5

    2.51E-07

    2.58E-07

    5

    3.16E-07

    3.07E-07

    5

    3.98E-07

    3.68E-07

    5

    5.01E-07

    4.49E-07

    5

    6.31E-07

    5.37E-07

    5

    7.94E-07

    6.56E-07

    5

    1.00E-06

    8.06E-07

    5

    1.26E-06

    9.92E-07

    5

    1.58E-06

    1.23E-06

    5

    2.00E-06

    1.53E-06

    5

    2.51E-06

    1.91E-06

    5

    3.16E-06

    2.39E-06

    5

    3.98E-06

    2.99E-06

    5

    5.01E-06

    3.74E-06

    5

    6.31E-06

    4.69E-06

    5

    7.94E-06

    5.89E-06

    5

    1.00E-05

    7.40E-06

    输入电压

    输出电流

    输入电流

    6

    1.00E-07

    1.33E-07

    6

    1.26E-07

    1.53E-07

    6

    1.59E-07

    1.70E-07

    6

    2.00E-07

    1.97E-07

    6

    2.51E-07

    2.24E-07

    6

    3.16E-07

    2.71E-07

    6

    3.98E-07

    3.17E-07

    6

    5.01E-07

    3.77E-07

    6

    6.31E-07

    4.64E-07

    6

    7.94E-07

    5.61E-07

    6

    1.00E-06

    6.88E-07

    6

    1.26E-06

    8.39E-07

    6

    1.58E-06

    1.04E-06

    6

    2.00E-06

    1.29E-06

    6

    2.51E-06

    1.61E-06

    6

    3.16E-06

    2.00E-06

    6

    3.98E-06

    2.51E-06

    6

    5.01E-06

    3.15E-06

    6

    6.31E-06

    3.94E-06

    6

    7.94E-06

    4.95E-06

    6

    1.00E-05

    6.21E-06

    输入电压

    输出电流

    输入电流

    6.5

    1.00E-07

    1.29E-07

    6.5

    1.26E-07

    1.40E-07

    6.5

    1.59E-07

    1.58E-07

    6.5

    2.00E-07

    1.81E-07

    6.5

    2.51E-07

    2.16E-07

    6.5

    3.16E-07

    2.48E-07

    6.5

    3.98E-07

    3.03E-07

    6.5

    5.01E-07

    3.56E-07

    6.5

    6.31E-07

    4.31E-07

    6.5

    7.94E-07

    5.21E-07

    6.5

    1.00E-06

    6.32E-07

    6.5

    1.26E-06

    7.78E-07

    6.5

    1.58E-06

    9.65E-07

    6.5

    2.00E-06

    1.20E-06

    6.5

    2.51E-06

    1.49E-06

    6.5

    3.16E-06

    1.86E-06

    6.5

    3.98E-06

    2.33E-06

    6.5

    5.01E-06

    2.91E-06

    6.5

    6.31E-06

    3.66E-06

    6.5

    7.94E-06

    4.58E-06

    6.5

    1.00E-05

    5.75E-06

    您能为我提供客户信息、终端设备和业务机会吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moheddin、

    TPS62840的建议输入电压为1.8V - 6.5V。在不影响可靠性的情况下、可以向输入端提供6.6V、6.8V 多长时间?

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    TI 建议按照建议的运行条件操作器件、如下所述。

    在建议条件的最大额定值和绝对最大额定值之间运行器件会影响器件的可靠性。

    您能为我提供客户信息、终端设备和业务机会吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moheddin、

    设计的器件是电池供电的摄像机。 新电池产生的电压为6.5 - 6.6V。原则上、该电压最高可达6.8V。器件大部分时间都处于睡眠模式。 此模式要求最低功耗。 负载电流为10 µA 且输入电压为6.5V 至6.8V 时、输入电流是多少? 是否可以使用 TPS62840来稳定电压?

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您提供信息。

    负载电流为10 µA 且输入电压为6.5V 至6.8V 时的输入电流是多少?

    在之前的回复中、已经提供了请求的数据、即输入电压为6.5V、输出电压= 3.3V。 目前、我没有 Vin = 6.8V 时的数据、但我可以在 EVM 中进行测量并为您提供、正如我之前所说的。

    在建议条件的最大额定值和绝对最大额定值之间运行器件会影响器件的可靠性。

    [/报价]

    谢谢。此致、

    Moheddin。