This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:Vout = Vin

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284287/lmr33620-vout-vin

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件:LMR33630

我在原型上遇到了此问题:

我的 LMR33620ARNX 开关频率为140kHz、SW 处于高电平的时间为99.5%。 因此、Vout 接近 Vin、FB 保持在3V (当 Vin=15V 时)。

当我更换 IC 时、这个问题得到了解决。 但现在我得到了 EMS 生产板,它们都像原型一样。

FB 不保持在1V、我对 PG 采用上拉电阻、并由 IC 将其拉低。

布局与数据表不符、但相当紧凑。 第2层为 GND 平面(未显示)、第3层为电源多边形。

我已经验证了 C400和 C409的值,并尝试直接在 FB 引脚添加一些电容,但它没有帮助。 有任何想法或建议、接下来应做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为原理图没有直接出现任何问题。

    对于布局、反馈走线似乎很长。 反馈走线应尽可能短。 此外、对于该器件、输入电容应该是对称的、在每侧具有相同的电容值。 以下是数据表布局图、供参考:

    我有以下问题:

    您是在器件上电时立即看到此行为、还是在运行一段时间后出现此问题?

    您在 Vin 上是否有任何电压保护电路、以确保不超出绝对最大电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    启动后会出现该行为(绿色 Vin (7V)、红色 Vout、蓝色 SW):

    您可以看到、在它稳定到140kHz/99.5%占空比之前、模式发生了一些变化。

    没有过压保护(滤波器和大容量电容器除外)、但到目前为止、电路板仅通过软启动实验室电源供电。

    我还尝试在 FB 引脚上添加电容器、并降低分压器的值。 还尝试将100nF 接地至跨芯片的引脚2、再接至 C405的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈节点需要放置在更靠近 IC 的位置。 如所示的布局中所示、反馈布线很长、反馈接地回路距离 IC 很远。 尝试将反馈电阻器移至更靠近 IC 的位置、以减小接地环路的尺寸。

    当您观察到此行为时、您的负载是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 FB 分压器移到 FB 引脚没有帮助。 我还尝试根据数据表的提示、通过在 NC 引脚的上方接线来最大程度地减小 SW-Boot 环路面积、但没有成功。

    我尝试了从接近于零到250mA 的负载、具有相同的行为。

    刚刚看到芯片标记为620AQ5、这是汽车等效产品吗? 我的原型标记为33620A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此行为会让人想起器件在开环中运行、这意味着该器件没有反馈布线。 能否在观察到问题的某些电路板上验证焊接情况? 另外、您似乎关心的是器件。 您能否提供您采购这些产品的 TI 批准的供应商以及袋/卷带 标签图片?

    最好提供 IC 顶部标记的图片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了焊接。 还尝试重新放置所有引脚、但对于0.5mm VQFN 来说有点棘手。

    我可以在星期一发送顶部标记的图像。 我并不是很担心我们的 EMS 会从非官方来源购买,而是如果他们意外购买了一个类似的零件号. 但如果可能、我会要求他们提供供应商和卷带信息。

    这可能是由电感器值/类型造成的吗? 这是 Webench 提出的类型之一、但令人好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为电感器不是问题所在。 您的原理图上列出的器件型号应该适用。

    您共享的波形会让人想起焊接或布局问题。 您可以尝试将一个器件从有问题的电路板焊接到 EVM 上、看看它是否起作用: https://www.ti.com/lit/ug/snvu573a/snvu573a.pdf

    如果需要、您也可以更改 EVM 上的其他器件、以便更贴近您的设计。

    我们将查看您在发送给我们时提及的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是软件包图像:

    有一个适用于 LMR33630的评估板(看起来但没有找到适用于33620的评估板)、我很高兴知道。 我可以订购一个、然后尝试交换芯片。 但如果这样不起作用、我仍然不确定焊接情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于本实验、我认为 LMR33630应该就足够了。 两个产品之间的唯一区别是电流限制。 根据您的设计调整 EVM 组件、然后查看是否可以重现问题。 然后、尝试将 EVM 上的芯片替换为电路板上的芯片。

    如果您担心 IC 问题、我们需要收到 TI 批准的供应商提供的接收和卷带/包贴纸。 顶部标记不会向我们提供检查 IC 信息所需的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案极其简单。 对于原型、只有可调版本可用。 对于生产板、我有固定的5V 版本。 但在这种情况下、分压器应替换为零欧姆电阻器。