This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:可编程配置、不调节 Vout

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288500/lm3481-programmable-config-not-regulating-vout

器件型号:LM3481

大家好、

 

我正在尝试使用 LM3481设计输出可编程 SEPIC、但面临着一个挑战。 您能不能看一下并提供建议?

基本要求是、

  • 输入电压=5V
  • VOUT=2.5V~15V
  • Iout=0.8A 时

 

我在 FB 引脚上添加了可调 DAC 以对 SEPIC 输出进行编程、请参阅 此应用手册。 下面是原理图。 当 VDAC=2.5V 时、计算出的 SEPIC Vout=2.5V。 当 VDAC=0V 时、计算出的 SEPIC Vout=15V。

除了大的输出纹波和稍低的输出值之外、在计算出的 Vout=15V (VDAC=0V)和 Vout=8.75V (VDAC=1.25V)时它也能正常工作。 但当我设置 VDAC=2.5V (计算出的 SEPIC Vout=2.5V)时、SEPIC 输出大约为400mV。 下面是我得到的波形。

 

 

 

当我从 FB 引脚断开 VDAC 并将较低的反馈电阻调整为61.4k (因此只是一个简单的 SEPIC)时、它将输出电压调节为2.5V (请忽略较大的纹波)。 下面是原理图和波形。

 

我想不出连接到 DAC 导致 SEPIC 无法调节电压、只能调节2.5Vout 的原因。 我可以想到的15V 输出电压与2.5V 输出电压之间的差异是 VDAC 的电流方向。 当 VDAC>1.275 (=VFB)时、电流将从 VDAC 流向 GND。 当 VDAC<1.275时、电流将从 VOUT 流向 VDAC。 但它应该不会影响 LM3481调节输出电压电平的方式、对吧?   

您能否提供有关可能原因的建议?

 

此致、

黑海市

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    只是第一个想法、最终没有充分思考:

    当馈入更高的电压时、FB 会在启动时看到高电压、并假设它需要降低输出电压。

    因此、它永远不会调节到预期的输出电压。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefan、您好、

    您完全是 对的。 我尝试了 VDAC、VDAC 为1V、持续0ms~15ms、2.5V、持续15ms 至35ms。 然后、它调节输出。 感谢您发送编修。

    此致、

    黑海市