This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:省电模式期间的纹波

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288006/tpsm82821-ripple-during-power-save-mode

器件型号:TPSM82821

您好!

该器件系列的数据表会减慢器件在 PWM 模式下的纹波图。

它可以声明在 PWM 模式下可最大程度地减少纹波。  

这表示添加去耦可以更大限度地减少省电模式下的增加、但不会将其量化。  

您是否有关于省电模式下将出现多少纹波的任何信息?

我想使用此电源来驱动具有严格电源容差的微控制器的 VDD。  

该器件是否适用于电流需求可能快速变化的微控制器内核电压等应用?

谢谢!  

珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    原则上、与 PWM 模式相比、省电模式下的纹波更高。 图9-77、9-79和9-80显示了器件的输出电压纹波和负载瞬态性能。 这是否有助于更好地理解行为? 此外、可以通过增加输出端的去耦电容器来更大限度地减小输出纹波、但要将最大值保持在数据表中指定的限制范围内。

    您还可以使用 强制 PWM 数据表第3页的器件比较表中所述的器件版本。 这仅在 PWM 模式下运行、与负载电流无关。

    此外、您还可以使用 https://www.ti.com/product/TPSM82821上提供的 PSPICE 模型或 Webench 模型 详细评估器件性能、以验证其是否符合微控制器规格。  

    请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您参考的图适用于强制 PWM 模式。  

    数据表中未定义最大纹波。 当您说将最大温度保持在指定的极限范围内时、您指的是 t 有哪些限制?

    我没有 PSPICE 仿真器、模型可以在 LTspice 或 TINA 中运行吗?

    我曾尝试使用 TINA 打开它、但它不喜欢、也许只是需要说明吗?

    Webench 模型仅显示强制 PWM 模式的信息。  

    我的应用具有极端区域限制、因此强制 PWM 模式所需的2个电阻器和1个电容器是 有问题的。  

    请量化省电模式下会增加多少纹波。 我不需要确切的数字只是一个球公园1% 10% 100%,等...

    或者、为了保持等效性能、我需要多大的去耦能力、这也只是一个大致的问题。

    谢谢!

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    图9-77所示的输出纹波处于 PSM 模式。 请参见下图。 这用于25mA 负载电流和 aprrox 12mv p-p。

    您可以从此处的产品信息页面下载免费的 PSPICE for TI 软件。  https://www.ti.com/product/TPSM82821

    对于 webench 模型、您可以按如下所示更改负载电流、并显示 PFM 模式的结果。  

    最后、纹波取决于负载电流和输出电容器的容量。 我之前提到的最大限值针对输出电容器、下面将详细介绍。  

    您可以使用2个10uF 或1个22uF 输出电容器、以实现器件的最佳运行。

    谢谢!

    此致

    斯内哈