This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:纹波比设置

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288671/lm5160-q1-ripple-ratio-setting

器件型号:LM5160-Q1

您能告诉我为什么纹波比限制在20~50%吗? 如果超过50%、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    您能否说明一下纹波是 Vout、Vin 或电感器的纹波? 在您看到20~50%这一要求时, 是客户应用规格。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    它是电感纹波电流比、建议值来自 TI 提供的计算表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    您可以使用从0.2到0.5的不同 K 值计算电感器纹波、在相同的占空比和负载条件下、如果该纹波非常大、则电感器值越大、 然后有可能触发电流限制、峰值可以参阅 EC 表。 然后、该器件将触发 OC 保护、它可能无法正常工作。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    所以 问题是 EMI ,损耗, IC 电流规格极限,是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。  如果在启动阶段触发峰值电流限制、则即使是主控器件也无法正常启动、纹波也非常大。  

    此外、 虽然功能正常、但 EMI 和效率也会受到影响。

    埃莱娜