请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25944A 您好、专家!
我的客户希望分离 IN (5V)和 EN/UVLO (3.3V)的电源轨。 在 IN 未供电时、是否可以向 EN/UVLO 引脚施加电压?
此致、
内吉市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我的客户希望分离 IN (5V)和 EN/UVLO (3.3V)的电源轨。 在 IN 未供电时、是否可以向 EN/UVLO 引脚施加电压?
此致、
内吉市