This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:原理图检查

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286398/bq25606-schematic-check

器件型号:BQ25606

您好、TI 团队、

我们的一位客户报告称、他们使用 BQ25606时有很大一部分缺陷。 他们对有缺陷的产品进行了测试、并发现 SW 引脚被短接至 GND。 他们还  在输入端增加了一个12V TVS 管。

原理图如下所示:

您能帮助检查原理图并找出此问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送一个示意图、明确显示哪些节点已连接、哪些是跳转而不是交叉节点? 不清楚这里连接了什么。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    完整原理图如下所示:

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_V1.pdf

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图中看不到任何明显的东西。 不过、节点连接非常微妙、很难区分正在连接的节点。 请放大节点交叉点指示符。 我们建议在 SYS 上使用20uF。

    您能详细描述一下这个问题吗? 能够充电吗? 转换器会切换吗? 与不存在此症状的部件相比、采用了哪些行为导致出现此问题?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔