This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:如果 TPS23755出现故障

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288837/tps23755-if-tps23755-is-defect

器件型号:TPS23755

你好。 我是 Jun  
我很抱歉。 我有疑问。
你能回答我的问题并发送给我吗?

问题:
我们将调查 TPS23755的电路何时电气断开。

未提供 Vcc 电压而提供其他电源电压时、
你怎么看?
我想在下面两种情况下给出答案。

i)同时器件正常工作  
ii)当设备的电源开关在缺陷状态下从关变为开时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很 抱歉。  请 删除  此  帖子  。      保密。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我会通过电子邮件与您联系。 您有办法删除此主题吗?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢    您 发送电子邮件  、但  我想     尽快删除此主题。     因为   有一些 自信的 表达。   

    我 无法   找到    删除  此 主题的方法。

    那么、 您可以  删除   该主题 或  告诉 我  如何 删除?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我编辑了这个主题。 我只能删除机密部分。 因此、不需要分离该线程。
    我解决了问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    这听起来不错。 我将关闭该主题、然后通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    帝昂