This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:ESD 机器模型的价值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286091/tl431-the-value-of-esd-machine-model

器件型号:TL431

尊敬的专家:

我的客户正在考虑   TL431AQPK  和 TL431AIPK。

他们有一个问题、如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于 TL431AQPK  和 TL431AIPK、ESD 电压在勘误表中描述为 ESD 等级。  

对于 TL431AQPK、 HBM 为+/-2500V、CDM 为+/-1000V、机器放电模型为+/-200V。

对于 TL431AIPK、HBM 为+/-2000V、CDM 为+/-1000V。

未描述机器模型。

您能否告诉我们机器模型的价值

ーーー

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 请参阅 TI.com SLVS543R–2004年8月–2023年10月修订版中的最新数据表。 不再需要机器模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、

    感谢您的答复。

    客户仍希望与 TL431AQPK  和 TL431AIPK 进行比较

    如果可能、您能否提供 ESD MM 规格的参考值。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我展示您参考的机器模型值数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、

    客户正在确认  TL431AQPK (SLGS302G) 和 TL431AIP (SLVS543R)。

    正如您提到的 、TL431AIP (SLVS543R)未描述 MM。

    另一方面、 TL431AQPK (SLGS302G)描述为 MM (+/-200V)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431-q1.pdf

    如果您有任何参考数据、请提供。 如果您没有它也没关系。

    此外, 我看了你的意见,发现我将不再使用 MM.

    我找到了一些有关 JEDEC 的有用材料。

    https://www.jedec.org/sites/default/files/Industry%20Council_MM_January2014_JEDECversionMay2014.pdf

    您能否提供有关此主题的任何 TI 文档?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 请注意、TL431AQPK 使用与 TL431AIP.TL431、TL432精密可编程基准数据表(修订版 R)相同的数据表(TI.com) 

    您可以参考非汽车类 TL431AQPK 器件的 TL431-Q1 (汽车)数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、

    感谢您的答复。

    我知道 TL431AQPK 与 TL431AIP 的数据表相同。 我错了。

    未描述 mm 规格。

    请您告诉我。

    是否有您提到的有关"不再需要机器型号"的文档?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以阅读本 《机器模型:业界为何应停止采用 ESD 认证测试方法》(jedec.org)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、

    感谢您的回复和发送文档。

    我知道 TI 没有文档、只是 JEDEC 决定。

    正确吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 JEDEC 文档仅为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、

    感谢您的答复。

    我知道 ESD 等级参考了 JEDEC 规范。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市