This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26620DRCR 反向输入极性保护测试失败

Guru**** 2389580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288762/tps2662-tps26620drcr-reverse-input-polarity-protection-test-failed

器件型号:TPS2662

尊敬的 TI 团队:

在测试有关电子保险丝 IC TPS26620DRCR 的输入极性保护功能时遇到问题

1、 输入负电源25V ,但电源显示电压3.12V,电流1.799A(限流设为1.8A ), 通常显示为25V,0A,  

您能帮助确认问题是什么吗?

2、原理图如下、有问题可以帮忙检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    欢迎使用 E2E!

    RTN 不应被连接至 GND

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、E2E 团队:

    谢谢您的重播,我修改了原理图如下,如果有任何问题请帮助确认?

    关于布局,我有一个问题、请帮助回答这个问题,PowerPAD 连接到 RTN 平面,、然后

      由内部反极性保护电路,连接到主系统接地、因此、在设计布局时、

    它是 IC 下的一个独立区域。 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    更新后的原理图看起来没有问题。

    您对布局的理解是正确的。 IC 下方的散热焊盘独立区域

    此致、

    勒凯什