This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:CS 引脚查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286580/tps2549-q1-inquiry-for-cs-pin

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

您好、团队成员:

  

一位客户询问 CS 引脚。  如果在使用补偿电路时 CS 引脚意外短接至 GND、会发生什么情况?  从安全的角度来看、这是可以的吗?还是会导致损坏? 如果造成了一些损坏、是否有办法保护它?

    

  

谢谢。此致、

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    如果 CS 引脚短接至 GND、则前端直流/直流稳压器工作异常、直流/直流稳压器将达到有限的占空比、输出电压接近 Vbattery 并超过 TPS2549的最大输入电压。 您可以断开常规电压和 TPS2549的连接,将点(在 RFA 和 RFB 之间)短接至 GND ,并观察常规电压的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

     

    感谢您的支持。

    客户请求 TPS2549-Q1中 CS 引脚的 ESD 规格数据。 您能否向我发送 ESD 规格文档?

      

    此致、

    李灿森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已将它(IEC 61000-4-2-2008)通过电子邮件发送给您。