This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:设计电压的影响

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287556/bq40z50-r2-affect-of-design-voltage

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好、TI 专家:

我们正在使用 BQ40Z50-R2、并在以下条件下对应用于电池的情况进行测试。

电池:INR21700-48X 4S2P

设计容量: 9500 mA

设计电压:16800mV

在完成学习周期后、我们发现设计电压出错。

根据 Slua903.pdf、我认为设计电压似乎是14560mV (48倍电池标称电压= 3.64V、因此3.64*4 = 14.56V)。

在使用监测计进行充电时、存在一个问题、即 RSOC 无法达到100%。 有些只达到99%。

那么、设计电压是否与 RSOC 直接相关? 或者学习周期是否完全错误?

此致、

短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq40z50r2.gg.csv

    附件是 gg.csv 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    浏览了.gg 文件后、我们不认为学习周期错误。

    我们认为、之所以会发生该问题、是因为电量监测计未清除有效的充电终止条件、可以在下面的 bq40z50 TRM 中找到该条件:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubc1 

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony Baldino:

    我们已确认[VCT]标记未设置。 我们 已通过更改4.6有效充电终止表条件中的值来设置[VCC]。

    您的 回答 非常有帮助、但我还有其他问题。

    1.学习周期结束后、如果改变监测计的设计容量和设计电压、是否没有问题? (电量监测计完成了学习周期、但我认为需要校正、因为我输入了错误的值。)  

    可以将设计容量设置为低于电池数据表中规定的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    当我们检查您的.gg 文件时、您的设计电压已设置为14560mV、除非您尝试降低更多电压。 如果您要尝试降低设计电压、我们建议更改充电电压参数。 有关这方面的更多信息、请参阅下面的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100659/faq-what-considerations-are-needed-to-de-rate-the-battery-charge-voltage 

    关于更改设计容量、我们建议更改剩余容量参数以满足差异。 这可以使用、例如、如果要将当前的设计容量减少300 mA、则可以为剩余容量参数输入300 mA。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Baldino:

    感谢您的回答。

    此致、

    短接