This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:R (ILIM)公式错误?

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288588/tps25944a-r-ilim-formula-is-wrong

器件型号:TPS25944A

您好、专家!

有一些公式可用于计算第23页的(4)和第30页的(10)中的 R (ILIM)、如下所示。

 

 

‘公式均用作 89'的分母。 我认为它应该是'87'、因为 V (ILIM)被定义为0.87V。

 

请您确认一下吗?

此致、

内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌奇科西

    感谢您的联系。 我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    该公式是通过曲线拟合从 ILIM 值的基准数据得出 的。 我们可以将其用作典型公式。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我懂了。 您推荐哪87或89?

    此致、

    内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    我建议使用89的数据表公式。

    此致

    G·库纳尔