This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20501:带有 LMZ10501和 LMZ20501的辐射 EMI

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ20501, LMZ10501, TPSM828303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288863/lmz20501-radiated-emi-with-lmz10501-and-lmz20501

器件型号:LMZ20501
主题中讨论的其他器件: LMZ10501TPSM828303

您好、TI 人!

最初、我  使用 LMZ10501进行设计、但从  购买到 LMZ20501再到 LMZ20501、我收到了一些器件的变更信息。

那么、我有一些问题、LMZ20501和 LMZ10501具有 辐射 EMI 报告?  

我的 环境:

输入电压:3.3V

输出电压:1.1V

模式输入:自动模式下拉至低电平。

注: 可以共享仿真软件、我可以向客户展示报告

谢谢!

RAI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rai:

    我们没有针对 LMZ20501和 LMZ10501的辐射 EMI 测量。

    电路板是否已构建?  TPSM828303是我们较新的低 EMI 模块之一、我们提供了该器件的 EMI 数据。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    你好。

    是的、LMZ20501和 LMZ10501已经与我们的项目一起设计。 该阶段将进入 MP 阶段。

    因为我将 LMZ10501更改为 LMZ20501、所以我们的客户需要正式报告进行检查。

    在实际使用中没有问题。

    谢谢你。

    此致、

    RAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rai:

    感谢您提供信息。 遗憾的是、我们没有这两个器件的任何辐射 EMI 数据。

     此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢你。。。