This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:TS_ADC

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287722/bq25882-ts_adc

器件型号:BQ25882

团队好、 充电 在使用充电 BQ25882时突然停止工作、客户检查并发现 TS_ADC 的 REG 变为0、但 TS 引脚的电压没有明显下降。 您可以帮助分析这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京国

    正在核对这个问题。

    您是否有电路原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、根据最新反馈、他们发现这是由于 I2C 通信故障所致。 他们在使用 TPS25883的另一个项目中遇到了类似的问题、解决方法是在 I2C 总线中使用10 pF 电容。 使用 TSP25882的项目有相同的修复方法。 但这个问题仍然存在。 客户发现、在提高 I2C 驱动能力或降低 I2C 通信速率时、该问题仍然存在。 但是、当将充电电流从1A 降至0.5A 时、则不存在问题。 您可以帮助分析此问题的可能原因吗? 如果可能、我会尽量索要他们的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JingGuo、谢谢您提供的附加信息、客户是否复制了 EVM 上的 I2C 问题?