This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:1.05ms 软启动

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287646/tps61230a-1-05-ms-soft-start

器件型号:TPS61230A

"1.05ms 软启动" 功能是否仅在添加 Vin 时有效?

I 在  添加 Vin 后2秒启用 EN 引脚"1.05ms 软启动"无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chikara:

    很抱歉、我没有收到您所说的"无效"的信息。 当启用 EN 或引导时间不是1.05ms 时、Vout 是否保持为0V。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Travis:

    抱歉解释令人困惑。
    我的意思是启动时间不是1.05ms。

    在 启用约300us 的 EN 后,Vout 上升到指定值。

    谢谢!此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chikara:

    数据表 软启动时间(BOOST)指 升压软启动阶段内部基准电压的上升时间。 对于升压 软启动阶段、请查看数据表 P9。

    外部 Vout 上升时间由 Iout 和 Cout 决定、 因此很难给出。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Travis:

    感谢你的评分

    此致、