This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:电源状态问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65982, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277143/tps65987d-power-state-question

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65982TPS65988

大家好、

我对 TPS65987D 的电源状态有一些疑问。

您可以共享电源状态序列吗? 关于以下主题、电源状态与 TPS65982相同。 但是、在 TPS65982电源状态下、仅当未连接电缆时器件才会进入空闲模式。 关于 TPS65987D 数据表8.4.2、即使已连接电缆、似乎也可能进入空闲模式。 什么类型的事件进入空闲/睡眠模式? 如果睡眠模式被禁用、并且有一段时间内没有任何活动、并且仍处于活动模式?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768789/tps65987d-power-states-and-these-state-s-behavior?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65987D%2525252520IDLE#

2.在8.4.2一章中,您指的是 type C 端口状态和 type c 状态? 状态显示"cable connected or not?(电缆是否已连接?)"

我认为此表与 TPS65988数据表中的表调换了。

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    感谢您联系 E2E!

    我会在一周结束时回到你身边。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您有任何更新吗?  

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    关于提出的问题:  

    Unknown 说:
    1.您可以共享电源状态顺序吗? 关于以下主题、电源状态与 TPS65982相同。 但是、在 TPS65982电源状态下、仅当未连接电缆时器件才会进入空闲模式。 关于 TPS65987D 数据表8.4.2、即使已连接电缆、似乎也可能进入空闲模式。 什么类型的事件进入空闲/睡眠模式? 如果睡眠模式被禁用、并且有一段时间没有活动、仍处于激活模式?

    PD 根据 PD 器件 CC 线路上发生的通信在活动模式和空闲模式之间切换。
    例如:当通过电缆进行连接并且没有有效的 PD 通信时、PD 将处于空闲状态。 如果 CC 通信是由器件或远端发起的、PD 会切换回活动模式。  
    如果禁用了睡眠模式、并且有一段时间没有任何活动、PD 将处于空闲模式。 需要使用寄存器0x70寄存器启用/禁用睡眠模式。  


    Unknown 说:
    2. 在8.4.2一章中、您指的是 type C 端口状态和 type c 状态? 状态显示电缆是否连接?

    我必须检查这一点、数据表可能会出错。 进行澄清。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的回复!

    如果连接了电缆,将启用睡眠模式,并且没有 PD 通信,则设备将处于睡眠模式?

    电源状态转换为运行→空闲→睡眠或运行→睡眠?  

    我必须检查这一点,这可能是数据表中的错误。 进行澄清。   [/报价]

    我明白了。   

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    您的理解是正确的。 当 PD 在 CC 线路上接收到任何通信时、PD 将从睡眠状态恢复到激活状态。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    根据表8-8、连接电缆时、PD 不会进入睡眠模式。 此外、我了解了连接电缆时器件可以进入睡眠模式。

    我必须检查这一点,这可能是数据表中的错误。 进行澄清。   [/报价]

    请继续支持这种油炸玉米粉饼。

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    是的、PD 如果没有活动、当电缆处于连接状态时、可以进入睡眠状态。 需要对此进行纠正。 我将查看为什么以这种方式呈现它。  

    此致、
    迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    是否有任何保留的寄存器用于观察 当前电源状态?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    没有用于了解系统当前电源状态(相对于运行、空闲和睡眠)的寄存器。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    如果是睡眠模式、当开始进行 I2C 通信时、器件将进入活动模式?


    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Shoo、这是正确的。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、  当 PD 在 CC 线路或 I2C 线路上接收到任何通信时、PD 将从睡眠/空闲状态恢复到活动状态?

    实际行为与下表不同?

     

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    如果存在任何 I2C 通信或 PD 通信、PD 控制器将自动从睡眠模式/空闲状态唤醒并进入活动状态。 我需要和文档团队讨论、查看上面提到的表格、因为上面没有提到。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!


    非常感谢您回答这些问题!

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    很抱歉催促您。 还有一个问题。

    我明白这就是该器件没有显示电源状态的寄存器的原因。 我的客户希望控制另一个器件 、以通知主机电源状态发生变化。 似乎没有这样的 GPIO 事件。 器件是否具有指示电源状态、运行或睡眠/空闲的保留事件?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    恐怕我们没有任何磁场或事件来通知工作、睡眠/空闲状态。  

    此致、
    迪帕克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的回答。 我 回答说打开了线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    还有其他问题吗??

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    是否有任何 GPIO 事件可检测 PD 通信? 我只是想为我的客户的问题提供解决方案。

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    目前、我们没有任何 GPIO 在发生 PD 通信时提供指示。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的回复!

    I2C2如何使用中断事件?  是否有任何 完成 PD 通信或更改电源状态的中断事件?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、  

    让我来检查一下、然后给您回复。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 合同完成中断为"作为消费者的新合同"和"作为提供商的新合同"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ghouse:

    非常感谢!

    谢谢。

    太棒了