This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:CHG 和 AMP;DSG FET 不会开启

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286794/bq76942-chg-dsg-fets-wont-toggle-on

器件型号:BQ76942

在启动电池管理系统时、我正在测量 CHG FET 两端的电压、而没有像我预期的那样测量 DSG 上的电压。 在启用 FET 后启动 BQ Studio 软件时、我会看到设置了这些寄存器:      
      

我的系统电路基于 bq76942EVM 电路的8节串联配置、其中包含多个并联 FET 电路、以及用于系统 CHG 和 DSG 的电流环路(通过 BQ769x2电池监测器参考多个 FET)。

FET 使能引脚似乎正常切换、但 CHG 和 DSG 永久关闭、我似乎无法通过软件对其进行任何处理。 我想知道寄存器中是否存在如图所示设置为高电平的明显问题、可能会触发我不知道的故障。 我注意到无论这是否限制了芯片的功能、SD_CMD 都一直处于高电平?

任何建议都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys:

    SD_CMD 位指示器件接收到来自主机控制器的关断命令或 RST_SHUT 引脚置位为高电平的时间大于1秒。

    听起来器件卡在软关断模式下。 您可以阅读此常见问题解答、了解更多详细信息和解决方案: (+)[FAQ] BQ76952:什么是软关断状态? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、非常感谢提供有关软关断状态的信息、非常有帮助。 它让我发现了另一个问题、即 LD 和 PACK 引脚连接到错误的位置、它们连接到电池组顶部、而不是输出 PACK+。 我现在已经更正了此问题、并在下面添加了电路的上半部分、因为它现在似乎有另一个问题。



    之前、当我将其错误地连接到电池组时、我能够通过 I2C 与芯片通信、但它卡在软关断状态、如我的原始问题中所述。 移植到正确的一面后、根本就不能再与芯片通信了。 我的 TS2和 RST 引脚目前正在飞行。 在将 LD 和 PACK 引脚连接到 CHG 和 DSG FET 的右侧时、这是否就是根本无法与芯片通信的原因?

    此致、

    Rhys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys:

    RST_SHUT 应在 VSS 上具有10k 下拉电阻器。 如果浮点向上、则可以启动器件的部分复位或关断。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    现在我已将 RST_SHUT 引脚拉低至 GND、但仍然没有通信、且芯片不应答 I2C 上的任何内容。 我确实在 REG18引脚上测量到了1.8V。 这是否意味着我的器件卡在关断状态? 我已经尝试在 RST_SHUT 引脚上施加3.3V 的电压大于1秒、但似乎什么都不做。 有什么建议吗? 我是否需要同时将 TS2引脚和 RST_SHUT 引脚拉高?

    此致、

    Rhys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys:

    将 RST_SHUT 置位>1s 将命令器件进入关断模式。 当器件处于关断模式时、REG18将为0V、如果保持在1.8V、则表示器件处于软关断状态。 如果没有通信、则表明 TS2软关断。

    TS2上的内部上拉电阻非常弱(~4.6m Ω 至5V 电源轨)、可通过低至1uA 的泄漏电流将其拉低。 是否有任何外部电路连接到 TS2?

    您也可以尝试将 TS2拉至低电平、然后释放它、以查看器件是否刚刚处于关断模式。

    您还可以查看此常见问题解答、以查看是否有任何使器件进入关断模式的故障: [FAQ] BQ76952:SHUTDOWN 模式如何工作? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我试图将 RST_SHUT 引脚置为大于1、而 REG18保持在1.8V、所以我只能假定芯片卡在 TS2软关断状态。  
    TS2引脚的电流保持悬空、因为它未连接到任何东西、但我曾尝试将其拉至 GND 并释放它、并将其拉至高电平、似乎没有任何东西恢复通信。 Stack 和 Bat 似乎没有任何电压故障。 有没有具体的方法来检查芯片本身是否有故障? 除此之外还有其他想法吗? 当我拉低 TS2时、LD 引脚是否需要保持低电平/高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys:

    从我之前链接的软关断常见问题解答中可以看出:

    要退出 TS2软关断、请尝试通过将 RST_SHUT 引脚脉冲至高电平且持续时间小于1s 来启动部分复位。 在执行此操作时、请确保 TS2引脚悬空。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:
    所以我设法关闭了芯片、然后 Reg18输出0V。 然后、我尝试将 TS2引脚拉至 GND 再释放、以将其唤醒。 我仍然无法通信、但这现在让我的电阻器35 (BAT 输入端的100欧姆电阻器)和电荷泵引脚开始消耗过多电流。 这在之前的实例中确实发生过、因此我必须更换 BQ76942芯片来解决该问题。  

    您是否知道 BAT 和 CP1引脚的输入电阻器可能开始出现如此高电流的任何原因、或者之前的其他设计中是否出现过这种情况?

    此致、

    Rhys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys:

    这听起来很奇怪。 您能否分享您的整个原理图以供审阅?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    这里是电路的链接。  

    https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:7cccbfb6-0534-410b-8002-9a925416dae0

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Rhys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    为了避免在这个问题上花费更多的时间、只要告诉您我现在已经解决了这个问题。 电路板上似乎没有问题、事实上 I2C 线路本身也没有问题。 我真的很感谢你给我的所有努力和帮助。

    此致、

    Rhys