This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 OCD3未触发

Guru**** 2576865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287518/bq76952-bq76952-ocd3-not-trigger

器件型号:BQ76952

您好

我有疑问需要您的帮助。

我在手册中看到负值​​是用2的补码写入的、也就是说、当我在 OCD3中写入-1000时、我需要写入的2的补码是0xFC18。

电流报告单元为10mA、但当放电电流大于10A 时、 不会触发 OCD3

使用 SCD 时、使用的方法是 BMS 外部短路。  当 SCD 延迟设置为大于100us 时、存在外部短路、但它不会报告 SCD 故障。

当 SCD 延迟设置为小于100us 并执行外部短路时、它将报告 SCD 故障。  

确认您已进入 CONFIG_UPDATE 模式、因为 OCD1、OCD2和 OCD3已同时配置、OCD1和 OCD2正常工作、并确认它已退出 CONFIG_UPDATE 模式。

是因为我的写作方法是错误的还是因为其他原因?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否发送.gg 配置文件供我检查?

    至于 SCD 延迟、可能是 SCD 电流在整个延迟时间内不超过阈值、因此为什么降低延迟会允许触发故障。 您可以尝试 在示波器上观察 SRP 和 SRN 引脚之间的电压、并提供波形捕获供我与配置文件一起检查。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦

    感谢您的答复。

    OCD 和 SCD 寄存器设置 如下所示。

    e2e.ti.com/.../text.txt

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    OCD3使用 CC1电流测量来触发保护。 您可能需要检查 CC1是否超过设定的阈值。

    此致、

    马克斯·韦博肯