请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS613221AEVM 主题中讨论的其他器件:TPS61322
您好!
我正在根据您的数据表使用 TPS613221A:我的输入电压将为2V 至3.2V、输出电流将为150mA 最大值。

我用电源开关(如 AP2411)来跟进输出、因为我认为它有很多优势。

您认为我是否需要使用电源开关遵循 TPS613221A、或者它是否是冗余的?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在根据您的数据表使用 TPS613221A:我的输入电压将为2V 至3.2V、输出电流将为150mA 最大值。

我用电源开关(如 AP2411)来跟进输出、因为我认为它有很多优势。

您认为我是否需要使用电源开关遵循 TPS613221A、或者它是否是冗余的?
谢谢