This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:当快速恢复二极管的 trr 高于30ns 时、LM5008会发生什么情况?

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288670/lm5008-what-is-happened-on-lm5008-when-a-fast-recovery-diode-has-higher-trr-than-30ns

器件型号:LM5008

大家好!

我的一个客户使用 LM5008进行产品的大规模生产。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:  
将使用快速恢复二极管(D1、放置在 SW 引脚和 GND 之间)。
他们想用其他产品使用的快速恢复二极管来替代二极管。
但该快速恢复二极管的 trr 高于30ns。
当快速恢复二极管的 trr 高于30ns 时、LM5008会发生什么情况?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的提问。 反向恢复时间将决定每次开启降压转换器时反向电流浪涌的持续时间。 这需要小于50ns、因为电流限制感测电路仅在每个导通时间的50-70ns 内消隐、以避免错误地使电流浪涌跳变。 TRR 越低越好。 另请确保反向电压额定值至少与最大 VIN 一样大、电流额定值大于610 mA。