This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:反馈电阻分压器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289202/tps61372-feedback-resistor-divider

器件型号:TPS61372

您好!

TPS613高架 MΩ 表中的图8-1显示为反馈电阻分压器、表中显示了第12页的1.909 K Ω(上侧)和100 kΩ(下侧)、它在我看来相对较大。 如果保持分压比、是否可以对电阻网络使用较低的电阻值?

我怀疑图8-1中的这些电阻值会降低总电流消耗、因为 TPS61372是低 Iq 器件。 但是、如果不需要、我想使用更大的电阻值没有问题。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    大电阻是为了降低转换器的总损耗、如果它并不重要、则可以按相同的比例进行更改。

    此致

    费格斯