This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:电流限制可调节解决方案

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289154/lms3655-current-limit-adjustable-solution

器件型号:LMS3655

您好!

我的客户设计要求如下、他们正在寻找软启动和过流可调解决方案、您能帮助提供合适的解决方案吗?

1.输入电压12~24V

2.输出电压12V

3.最大输出电流1.5A

4. OCP 可调、如果不可调、固定2.5A~3A 较好

5.软启动可调、如果不可调、则斜升速率为4ms 或更大可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我有以下,请检查它是否工作.  LM76002-Q1、LMR14020-Q1  

    OCP 不可针对此转换器进行调节、您更喜欢使用 IC 内部或外部的 FET。

    埃莱娜