Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMS3655 您好!
我的客户设计要求如下、他们正在寻找软启动和过流可调解决方案、您能帮助提供合适的解决方案吗?
1.输入电压12~24V
2.输出电压12V
3.最大输出电流1.5A
4. OCP 可调、如果不可调、固定2.5A~3A 较好
5.软启动可调、如果不可调、则斜升速率为4ms 或更大可以