This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:输出电压错误

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289057/lm2776-wrong-output-voltage

器件型号:LM2776

在以下条件下、我得到 LM2776器件的 Vout =-0.7V:

输入电压= 5.5V

引脚5和6之间的 C = 1uF

Cout = 2.2 μ F

这里可能会出现什么线索?

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题迎刃而解。  实际上、我们缺少输入电容器。  在 Vin 上添加了2.2uF、现在可以正常工作。