This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最大错误更改问题

Guru**** 2554580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288144/bq40z80-max-error-changing-issue

器件型号:BQ40Z80

大家好、

如果将 BO40Z80用于5串4000 mA 电池组、则 放置2个月后、最大误差最初为1%、之后变为4-6%:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    请参阅这篇 线程 最大误差增量。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jose、

    感谢您的支持。

    在最大误差变化后、FCC 从4000mA 变为3000、完全充电/放电后、它只会在2900-3000之间再次变化、而实际放电容量为4000。

    谢谢。此致、

    切里