This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288210/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

我 尝试通过 TMS570读取电压数据、为此我使用了 BQ79616 EVM 的示例代码、但接收器 侧没有值  

 

这是发送器上的数据、

数据仍然为0

您能帮助我快速找到错误以读取数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meron:

    我需要更多信息来提供准确的答案、但我确实有一些调试建议:

    1)  

    读取 VCELL 寄存器。 检查是否在这些寄存器中存储了正确的值。 确保使用 V_LSB_ADC 值转换为电压。

    2) 2)确保 ADC 以连续模式运行并且 ADC_GO = 1。

    3) 3)查看代码中的中间变量、确保正确读取/设置值、  

    4) 4)通过探测验证在 VC 引脚上是否看到预期的电芯电压。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢昆廷

    感谢您的响应、我已经解决了连接上的问题、我在 UART 引脚上接地  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢昆廷

    感谢您的响应、我已经解决了连接上的问题、我在 UART 引脚上接地