请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
我 尝试通过 TMS570读取电压数据、为此我使用了 BQ79616 EVM 的示例代码、但接收器 侧没有值
这是发送器上的数据、
数据仍然为0
您能帮助我快速找到错误以读取数据吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 尝试通过 TMS570读取电压数据、为此我使用了 BQ79616 EVM 的示例代码、但接收器 侧没有值
这是发送器上的数据、
数据仍然为0
您能帮助我快速找到错误以读取数据吗?
您好 Meron:
我需要更多信息来提供准确的答案、但我确实有一些调试建议:
1)
读取 VCELL 寄存器。 检查是否在这些寄存器中存储了正确的值。 确保使用 V_LSB_ADC 值转换为电压。
2) 2)确保 ADC 以连续模式运行并且 ADC_GO = 1。
3) 3)查看代码中的中间变量、确保正确读取/设置值、
4) 4)通过探测验证在 VC 引脚上是否看到预期的电芯电压。
此致!
昆廷