This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:定制电路板跳闸超过10V 输入,但范围是(3.7至18)v

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620EVM, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287298/bq25620evm-custom-board-trips-over-10v-input-but-range-is-3-7-to-18-v

器件型号:BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25620

我已根据 Sematic (BQ25620EVM)设计了定制电路板并使用了相同的组件、但每当我尝试提供大于10V 的输入时、定制电路板跳闸并仅读取 i2c 连接、但"CHARGE_STAT 显示不在充电"、之后 bq25620芯片不再为电池充电 即使我将输入电压降低到3V-5V 也是如此。  当我使用 TI 的 Evolution 电路板(bq25620)进行同样的实验时、效果也不错。 那么、为什么它在定制电路板上给我带来困扰呢? 我还通过万用表检查了连接、没有发生短路。 尽快帮我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分别采用<10V VBUS 输入(例如8V)和>10V VBUS 输入(例如12V)时、您能否提供所有 BQ25620寄存器读数? 在读取 所有 BQ25620寄存器之前、请启用 ADC 监控。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这张屏幕截图展示了我的定制电路板在10V 输入电压以下正常工作的时间。 所有阶段均正常、此时电路板处于工作状态。

    下面的屏幕截图显示了大于10V 输入电压寄存器的读取情况。

    在这种情况下、电路板似乎没有充电、因为即使我降低输入电压、CHG_EN (LED)也不会发光、另一个 LED 也不会发光。 我没有获得 VSYS_ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VBUS 高于10V 时、GUI 显示 VSYS 故障、VSYS 读取为1.99mV。 您能检查一下 VSYS 吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用万用表检查了 VSYS,它显示了大约1.1V 的低电压。 请建议如何检查 VSYS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VSYS=1.1V 时、SYS 电流是多少?

    谢谢。