This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:如何降低 ToH

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288786/ucc28070-how-to-reduce-toh

器件型号:UCC28070

尊敬的专家

公司目前正在调试110-280VAC 输入和4600W 输出电源。 客户提出20-50%的 THDA (总谐波电流分量)负载小于15%、50-100%负载小于5%。 根据随附的参数、我们公司只能在24%、10.8% THDA 50%测试以及4% THDA 测试(所有测试均在220VAC 条件下进行)下完成20%负载输出测试。
输入功率电感 L1和 L2的初始电感为250UH、满载时约为80UH;请提供一些整流和调试建议、以改善总谐波分量。

e2e.ti.com/.../4600W-28070-sch.pdfe2e.ti.com/.../waveform.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:  

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。  

    我需要深入研究这个问题、但在高压线路和较轻负载下实现低 THD 的最常见原因是以断续导通模式(DCM)运行的电感器电流。
    主要解决方案是增加电感、以便电感器在更多的线路周期内以连续导通模式(CCM)运行。  这不是一种流行的解决方案、因为它通常需要更大的电感器尺寸。   

    出于测试目的、您可以将两个现有电感器串联到每个升压通道中并重新测试 THD、从而对此进行探索。  它应该更好、但可能无法满足您的所有要求。  它确实能让您了解预期会发生什么。  

    此致、
    乌尔里希