This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:RLRESET/CLRESET 定义

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808E-Q1, TPS3808-Q1, TPS3808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288654/tps3808-q1-rlreset-clreset-definition

器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808

您好、TI 专家、

您能帮助  我们在 EC 表中澄清 RLRESET/CLRESET 的定义吗?

它在图表/原理图中是什么样子的?

我在 TPS3808E-Q1数据表中看到了相同的术语。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    感谢您的提问。

    RLRESET 是复位引脚上的上拉电阻器、CLRESET 定义用于 PCB 板上的寄生电容器行为。

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SLIA:

    然后我假设 CLRESET 是我们从 TPS3808EVM 获得的值、因为测试结果应该由此得出。

    我对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    如果您查看数据表、会发现将电容器 CLRESET 和上拉电阻器 RLRESET 连接到复位 引脚。

    此致!

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    另外、我还想澄清一点、CLRESET 电容器代表寄生电容器、PCB 板上的确切值很难判断。

    谢谢。

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    明白了。

    因为 TPS3808-Q1的数据表未提及该特性。

    您显示的电阻来自 TPS3808数据表。

    谢谢你。