This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:LMR36506

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288835/lmr36506-lmr36506

器件型号:LMR36506

有人能解释一下 PGOOD 信号的工作原理吗?

从数据表中、我了解到如果该值上升或低于特定的范围、它将禁用输出。 请多多指教。  

PGOOD 信号如何选择值范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    感谢您的提问。 如果该值上升或低于特定范围、PGOOD 不会禁用器件。 相反、PGOOD 是一种输出信号、可用于在 LMR36506是否在稳压范围内运行时通知另一个器件。 您可以在 数据表第7页的 EC 表的电源正常部分下找到这些稳压阈值。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    如果我将 PGOOD 信号上拉至输出、让其成为可变输出配置。 然后、PGOOD 信号如何根据调节工作?

    谢谢  

    阿达什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    PGOOD 对调节没有影响、只用于输出器件的状态(无论其输出是否在调节中)。 如果要更改器件的稳压、可以根据数据表第6页的阈值、使用使能引脚来启用或禁用器件。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、  

    如何使用 PGOOD 信号在稳压器的输出端实现欠压和过压保护?  

    假设我的输出电压为3.3V、我可以利用 PGOOD 信号进行输出 OV/PGOOD UV 保护吗?

    此致  

    R·阿达什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    感谢您的提问。 您可以使用 PGOOD 输出可供另一个器件使用的信号。 如果器件的输出低于特定电平或高于特定电平、PGOOD 会更改其输出并触发复位。 数据表第7页概述了这些级别。

    例如、如果稳压器为 MCU 供电、并且您希望确保 MCU 在其电源输入端受到保护、则可以使用 PGOOD 信号并将此信号连接到 MCU。 然后、当 MCU 接收到表示某种不良特性(功率过高或功率过低)的 PGOOD 信号时、可以让其关闭/复位。  

    虽然 PGOOD 可用于其他器件、但 PGOOD 信号是 LMR36506的仅输出信号、不能用于复位降压稳压器本身。 另一方面、EN 引脚可以打开和关闭降压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    约书亚奥地利