This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:bq25672

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ28Z610, BQ25672, BQSTUDIO, EV2400, BQ25672EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288023/bq28z610-bq25672

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25672BQSTUDIO、BQ25798 EV2400BQ25672EVM

大家好、

我们将使用具有电量监测计 bq28Z610的充电器 bq25672来测试单节电池的充电/放电。 1S 的充电器 bq25672 POR 默认设置为 ICHG 2A VREG 4.2V 和 VSYS 3.5V、符合数据表 SLUSEB9A 第8.3.2节 PROG 引脚配置。 我们希望将 ICHG 限制更改为1A、而不是2A。 我们启动 BqStudio 并选择充电器 bq25798.bqz 文件(等效于 bq25672.bqz)、尝试将寄存器 REG0x03 ICHG 设置为1000mA 和 VREG 4160mV、VSYS 3500mV、但更新的寄存器在重新启动充电器时未保存? 如何更改电池 POR 的默认设置并保存? 请告知。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    这里有数据表拼写错误。  对于所有 PROG 引脚配置、最新数据表将 BQ25672的默认充电电流设置为1A。  关于寄存器复位、当 WD 计时器到期时、寄存器会复位为默认值。  您可以向 WD 寄存器发送 WD ping 或禁用 WD 计时器以防止这种情况发生。  请注意、当 VBUS 和 VBAT 均低于各自的 UVLO 阈值时、寄存器也会采用默认设置。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

    感谢快速响应。 如果 POR 默认值为1A 、是可以的、但当我们查看 DVM 上的充电电流时、我们看到它大约是1.5A。  因此、我不知道充电器为什么不是1安培。 有什么想法吗?

    其他问题与监测计 bq28x610EVM 相关。 我们使用了 EV2400接口适配器、通信正常、但当我们按照 bq28z610EVM 快速入门指南在 P2和 P3上使用带有跳线的 EV2300适配器时、是否无法与监测计进行通信?  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    我不知道会导致充电器调节至高电平的原因。  我们知道、如果充电器的 PCB 布局未非常严格地遵循数据表建议、则电流调节过低。  如何测量电流?   

    很遗憾、我不支持电量监测计、因此我将转到电量监测计论坛。  如果您有 EV2400、我建议仅使用它。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们正在使用充电器 bq25672EVM 和 bq28z610EVM。 我们将测量 监测计 bq28z610的 J2-1N (BAT-)处的电流。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    如果使用 EV2300、请确保使用上拉电阻器。 EV2300未附带预构建的上拉电阻器。 因此、跳线应该安装在 P2和 P3上。 请参见下面我使用的 EV2300的固件版本。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    例如、如果我们想重置为500mA、那么返回 bq25675EVM as1A 的1S 的默认充电电流。 我们如何做到这一点、因为我们尝试了编写手册、但没有成功更改值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    您是否禁用了看门狗计时器?  您可以尝试使用 Field View、然后转到16位选项卡以获取充电电流、从而获得更好的 GUI 体验。

    此致、

    杰夫