This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:具有短路保护功能的高侧双向开关 MOSFET 驱动器

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, LM5069, INA237, INA228, LM5066I, TPS2490, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288442/tps4811-q1-high-side-bidirectional-switch-mosfet-driver-with-short-circuit-protection

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:INA237、INA238、 INA228LM5066I、LM5069、 TPS2490LM5060

我目前使用高侧 MOSFET 驱动器和 INA237来管理60V、40A 双向开关(100%占空比)、但现在需要添加双向热短路保护。

INA237警报故障过于缓慢、无法将 MOSFET 保持在 SOA 范围内(需要在10us 检测下使用)、并且现有的栅极驱动器没有足够短的关断时间。  MOSFET 为 IAUT300N10S5N015、每个的栅极电荷为216nC。

ENABLE 由微处理器控制、也可以处理42V 的最小启动。  负载可以是容性负载、因此需要一个预充电电路来进行 dv/dt 控制、但可以是一个单独的电路。

电流和电压检测的精度对于能量测量非常重要、并且应该尽可能准确、因此在大多数情况下、INA237 (或升级到 INA238或 INA228)将保留。

要求:

  • 60Vdc 工作电压
  • < 10us 短路保护(双向)
  • 共源双向开关支持
  • 如果替换 INA237、则为双向电流监控器输出

我很难找到支持双向电流测量的合适解决方案。  下面的列表中是否有我遗漏的选项?

TPS48111-Q1

短路保护为1.2us。  具有预充电电路、这是一个附加优势。  支持双向开关。  电流监视器的输出不是双向的、如果框图是准确的、短路保护不是双向的、所以我需要把两个串联起来、根据内部框图、好像每个都需要一个并联电阻。  在此情况下、我将保留 INA237、并希望使用其中一个驱动器电流分流器、而不是添加第三个分流器。

LM5066I

具有 VDS 和 ID 测量、可保持在 SOA 范围内以实现短路保护。  具有用于启动容性负载的 dv/dt 控制、因此可能不需要预充电电路。  电流测量不是双向的、因此我需要将两个电流串联并各使用一个分流电阻器。  在此情况下、我将保留 INA237、并希望使用其中一个驱动器电流分流器、而不是添加第三个分流器。

LM5069

具有 VDS 和 ID 测量、可保持在 SOA 范围内以实现短路保护。  具有用于启动容性负载的 dv/dt 控制(额外电路)、因此可能不需要预充电电路。  电流测量不是双向的、因此我需要将两个电流串联并各使用一个分流电阻器。   在此情况下、我将保留 INA237、并希望使用其中一个驱动器电流分流器、而不是添加第三个分流器。

TPS2490

从功能角度来看、它与 LM5069相同。

LM5060

不错的芯片、无需分流电阻器、但不建议用于短路操作。

期待我尚未考虑的一些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您接洽和探索我们产品系列中的选项。

    所有这些控制器只在正向方向提供保护。 您需要以背对背配置连接其中两个、以实现双向保护。  

    TPS48111-Q1是优选/推荐备选器件、因为它具有强大的栅极驱动、精确的电流监控和快速短路响应时间。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我害怕这件事。  TPS48111-Q1目前不可用。  您是否更新了芯片可用性上的计时?

    另外、共漏极是否是为 TPS48111-Q1 (或我创意文章中提到的任何其他芯片)使用单个电流分流器的有效方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    评估需要多少个样片。 ? 您是否有当地的 TI 销售联系人可以提供材料帮助? 如果没有-请告诉我。

    利用两个 TPS48111-Q1控制器、共漏极配置可以像您绘制的那样。 在这种配置中我认为没有任何问题。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。  我已经给您发送了一封含有样片数量和 FAE 详细信息的私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经回答了埃里克。 结束此主题、我们将通过电子邮件继续讨论样片和其他样片。