This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:基准输入电压容差

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288246/tl1431-sp-tolerance-of-reference-input-votlage

器件型号:TL1431-SP

您好  

数据表规定了基准输入电压的最小值为2.46V、最大值为2.55V。 第一页显示0.4%的初始容差、小于先前规定的值。 您能否详细说明一下 、当最小值和最大值远远偏离初始容差0.4%时、考虑的是什么?

提前感谢您的答复!

此致

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    数据表首页上显示的0.4%数字未考虑在器件上执行的 C 组寿命/老化或 E 组辐射批次验收测试。

    但是、数据表电气特性表中给出的值是考虑了老化和辐射批次验收测试影响的限值。

    有关 TI QML 流程的更多信息、请参阅 SBOA143C 和 SBOA141A

    谢谢!

    Andy Fondaw