This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287199/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

TI 团队您好  

我们将 BQ76052 AFE 用于48伏 BMS 应用。

我们正面临现场电压波动的问题。

电压波动的含义意味着一个电芯正在读取更高的值、而第二个感应电芯正在读取 Lowe 值、但电芯的实际值是准确的。

示例:-   

电池1-10:-     3760

电池11:-        3657  实际电压为3760

电池12:-        3966  实际电压为3760

Cell 13-14:- 3760

如果我们可以对电池11和电池12进行分频、我们将获得大致相同的值、二者的差值为30mV 至50mV。

注意:-我们已经部署了具有相同 BMS 的8000电池组。

在8000个电池组中、我们面临两类电压波动问题。

问题1:-电压波动将自动校正(我们在100电池组中看到的此类问题大约为)

电压波动将被自动纠正、这意味着一节电池读取较高的电压、第二节相应的电池将读取较低的电压、并且该问题将被自动纠正。

问题2:-电压波动不会自动校正(此类问题大约有70-80个电池组)

电压波动不会自动校正 、这意味着一旦一节电池读出较高的电压、且第二节相应的电池读出较低的电压、则这种情况将继续下去。

这种情况可以通过两种方法来纠正、

1.断开感测导线并再次连接、即可解决此问题。

在特定电池的电池平衡上、该问题将会得到解决。

 

我们需要您的支持来解决此问题。或者了解发生此类问题的可能情况

谢谢。此 

致、 莫希特·阿加瓦尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    这听起来像是开路状态的开始。 如果波动电池之间与电路板的连接存在故障、则上面电池的测量电压会向上漂移、下面电池会向下漂移。

    我建议测量器件引脚上电池输入之间的电压。 如果电芯随测量值发生波动、则很可能是电芯连接出现故障、尤其是重新应用电芯连接可以修复波动。  

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦

    正如我在上述两种情况中提到的、  

    一种情况是 、电压波动将自动校正、在这种情况下很难检查输入侧的电压、因为这种类型的问题会在没有任何中断的情况下自动解决。

    但在第二种情况下、当电压未自动校正时、在这种情况下、如果连接松动、则 该特定电池的平衡如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    您能为我澄清一下吗? 开启电芯平衡功能是否可以完全解决波动问题、或者一旦电芯平衡功能关闭、波动是否会恢复?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mawell

    是的,当我们在电池平衡,然后波动完全修复。

    固定后 波动不会在平衡关闭时返回。

    谢谢、此致

    莫希特·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    您能否分享您的原理图以便我进行检查?

    此致、

    马克斯·韦博肯