TI 团队您好
我们将 BQ76052 AFE 用于48伏 BMS 应用。
我们正面临现场电压波动的问题。
电压波动的含义意味着一个电芯正在读取更高的值、而第二个感应电芯正在读取 Lowe 值、但电芯的实际值是准确的。
示例:-
电池1-10:- 3760
电池11:- 3657 实际电压为3760
电池12:- 3966 实际电压为3760
Cell 13-14:- 3760
如果我们可以对电池11和电池12进行分频、我们将获得大致相同的值、二者的差值为30mV 至50mV。
注意:-我们已经部署了具有相同 BMS 的8000电池组。
在8000个电池组中、我们面临两类电压波动问题。
问题1:-电压波动将自动校正(我们在100电池组中看到的此类问题大约为)
电压波动将被自动纠正、这意味着一节电池读取较高的电压、第二节相应的电池将读取较低的电压、并且该问题将被自动纠正。
问题2:-电压波动不会自动校正(此类问题大约有70-80个电池组)
电压波动不会自动校正 、这意味着一旦一节电池读出较高的电压、且第二节相应的电池读出较低的电压、则这种情况将继续下去。
这种情况可以通过两种方法来纠正、
1.断开感测导线并再次连接、即可解决此问题。
在特定电池的电池平衡上、该问题将会得到解决。
我们需要您的支持来解决此问题。或者了解发生此类问题的可能情况
谢谢。此
致、 莫希特·阿加瓦尔