This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:在 PIN28 (模式/复位)设计上搭载 TPS6512904的 AM6442。

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286212/tps65219-am6442-with-tps6512904-on-pin28-mode-reset-design

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM6442

您好! TI 团队

我使用 TPS6521904和 AM6442进行电路设计、对模式/复位设计有一些疑问。 根据 TPS6521904的规范或开发板中与 AM6442相关的电路图、MODE/RESET 直接连接到 SoC 的 RESETSTATz。

我的问题如下
1.您是否需要为 AM6442的 RESETSTATz 提供触发源? 触发源是否可以是 AM6442的 GPIO? 我的设计中没有其他信号源可以控制 RESETSTATz。


2.可以用通用 GPIO 作为通过 AND GATE 和 RESETSTATz 的输入,然后当需要复位系统时,可以立即通过 GPIO 控制复位系统?


3.当 MODE/RESET 接收到低电平信号时、将根据 TPS6521904的设置执行热复位。 这意味着 TPS6521904的 nRSTOUT 也将被复位、以实现系统清理复位?




BR、Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 我将在此处回答第3个问题、并将请求单重新分配给 Sitara 处理器团队、以便他们对第一个和第二个问题发表意见。

    Unknown 说:
    3. 当 MODE/RESET 接收到低电平信号时、将根据 TPS6521904的设置执行热复位。 这意味着 TPS6521904的 nRSTOUT 也将被重置、以实现系统清理重置?

    TPS65219的 MODE/RESET 引脚 04 配置为"热复位"。 此配置可将寄存器设置重置为默认值、而不会关闭任何 PMIC 电源轨或 nRSTOUT。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    因此、假设我要使用 TPS6521904的 nRSTOUT 来复位 AM6442似乎是不可能的! 对吧?

    那么我想继续我的询问。 在 TPS6521904的 MODE/RESET 模式下、触发复位前需要保持多少秒的低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MODE/RESET 引脚和 所有其他数字引脚的抗尖峰脉冲可在数据表中找到。 对于 MODE/RESET、它将是参数"tDEGL_RESET"及其120us (典型值)。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    Unknown 说:
    1. 您是否需要为 AM6442的 RESETSTATz 提供触发源? 触发源是否可以是 AM6442的 GPIO? 我的设计中没有其他信号源可以控制 RESETSTATz。

      RESETSTATz 是主域热复位状态输出。 这可由任一复位输入控制-冷或热。

    Unknown 说:
    2. 我可以使用通用 GPIO 作为通过 AND 和 RESETSTATz 的输入吗?然后当我的系统需要复位时,我可以立即通过 GPIO 控制重置系统吗?

    为了复位 SoC、您可以使用热复位输入或通过软件执行热复位。

    有关复位的更多信息、请阅读 TRM。

    我们有一个常见问题解答、其中列出了关键配套资料以及

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1272574/faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-custom-board-hardware-design-usb2-0-interface

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks、

    当前产品设计没有额外的硬件来触发任何复位、无论是 MCU 还是主
    1.如前所述、我已将 MCU 的冷复位连接到 TPS6521904、但当 TPS6521904复位时、相应的 nRSTOUT 引脚不会同步复位。

    2.我目前计划通过上拉电阻器使用 AM64b 自己的 GPIO 来控制 MCU 和主电源的热复位。 这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想询问在 TPS6521904复位时 GPO2是否会复位? 还是仍保持高电平状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    谢谢。

    我按上述方法将 MCU 的冷复位连接至 TPS6521904,但当 TPS6521904复位时,相应的 nRSTOUT 引脚将不会同步复位。

    请帮助我理解您的"同步"含义。 请参阅数据表和 PMIC 配置手册。

    2. 我目前计划通过一个上拉电阻器使用 AM64c 自己的 GPIO、控制 MCU 和 MAIN 的热复位。 这可以吗?

    您不能使用某种内部复位吗?

    您是指 MCU 域还是主域?  

    您可以写一个简单的图表吗?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    请参阅下面的文档和列出的图表。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucl1a/slvucl1a.pdf

    图2-1. TPS6521904上电序列

    图2-2. TPS6521904断电序列

    图2-3. TPS6521904示例电源方框图

    我将请求 PMCI 根据需要添加其它信息。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我已经整理了 AM6442x 搭配 TPS65219的原理图。 如有任何不明确之处,请予以答复。

    以下问题
    1.假设我使用图中所示的方法来控制 RESET_REQz。 有可能吗? 这个风险是、当我让低电平信号 AM6442x 执行暖休眠时、此 GPIO 将处于未知状态。 低电平状态时间是否符合1.2us? ?

    2、根据我所有的元器件、重置时间最长的钥匙是120us。 继续上述内容、我能否有办法确保 RESET_REQz 能够保持至少120us? 当 AM6442x 触发了热休息时、我的想法是在信号拉低时拉低、可以确保电平、以避免初始化期间出现未知状态、 然后固件将该 GPIO 保持在低电平状态、直到时间匹配、然后上拉。

    3.当 TPS6521904复位 WARM 时、GPO2是否一直保持高电平?

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    谢谢你。

    Unknown 说:
    1. 假设我使用图中所示的方法来控制 RESET_REQz。 有可能吗? 这个风险是、当我让低电平信号 AM6442x 执行暖休眠时、此 GPIO 将处于未知状态。 低电平状态时间是否符合1.2us? ?[/报价]

    PORZ_OUT 是冷复位输出、这是电源开启/关闭。 1.2us 控制可能是不可行的。

    Unknown 说:
    2. 根据我的所有组件、最长的重置时间键是120us。 继续上述内容、我能否有办法确保 RESET_REQz 能够保持至少120us? 当 AM6442x 触发了热休息时、我的想法是在信号拉低时拉低、可以确保电平、以避免初始化期间出现未知状态、 然后固件将该 GPIO 保持在低电平状态、直到时间匹配、然后上拉。

    SoC 上的任何 IO 控制只能在 SoC 引导后执行。

    120us 的计时可能是不可行的。

    Unknown 说:
    3. 当 TPS6521904 WARM 复位时、GPO2是否始终保持高电平?

    HELO 我了解 PMIC 热复位的含义。

    此致、

    斯里尼瓦萨

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复
    1.是的,但我会在 PHY 部分做控制,所以没有什么特别的问题。 主要的问题是、这种控制环路可以吗?

    2.根据你的答复,我认为我的想法是可以的。 在 SoC 引导之前、我使用硬件下拉功能来保持这些 GPIO 的状态并重新固件控制。 SoC 引导后、输出一直为低电平、直到时间结束。 转换到高电平

    3. PMIC 的热复位由 TPS6521904进行设置。 根据上述回复规范中的以下说明、TPS6521904的 MODE/RESET 引脚配置为"热复位"。 此配置可将寄存器设置重置为默认值​​、而不会关闭任何 PMIC 电源轨或 nRSTOUT。 但我需要确定 GPO 是否也是其中之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是的、但是我将在 PHY 部分执行控制、因此没有特别的问题。 最主要的是、这种控制循环可以吗?

    不确定我是否理解。 完全正确。

    以下是冷复位时序?

    和热复位时序。

    1.2 us 将是最小时间。

    我来检查 PMIC 热复位的相关情况。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    请检查 PMIC 热复位情况。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65219.pdf

    请查看热复位。

    GPIO 没有复位。

    如果您没有有关 SoC 的其他查询、我可以将其重新分配给 PMIC 专家以确认 GPIO 行为。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    下面的主题可能会有所帮助。

    (+) TPS65219:TPS6521903RHBR 复位-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    主循环是我使用 AM64x 本身的 GPIO 来控制 RESET_REQz 器件。 这种控制方法能否正常运行?

    此致、

    线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    谢谢你。

    在 SoC 运行时、可能有软件选项来执行热复位。

    RESET_REQz 用于热复位的外部按钮。 请参阅 EVM。

    需要使用 SoC IO 进行外部热复位的任何原因。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们后来发现它可以由软件控制。 从这个角度来看,我的疑虑是可以完全解决的。 至于电路部分、最初是在我不知道可以对软件进行控制时才想到的。 当然,我想从应用精神来理解这一点。 使用是否合适?

    非常感谢您耐心回复讨论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    非常感谢大家的支持。

    很高兴您能够做出所需的决定。

    这是您正在启动的新项目吗?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林博伟

    我们有全面的设计配套资料和常见问题解答来支持定制设计。

    我有以下2个常见问题解答、其中提供了指向配套资料的链接、供您参考。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1185502/faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-custom-board-hardware-design-collaterals-to-get-started

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1274160/faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-custom-board-hardware-design---faqs-related-to-processor-collaterals-functioning-peripherals-interface-and-evm-starter-kit

    此致、

    斯里尼瓦萨